This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 的驱动能力

Guru**** 2766405 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TPS55288, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1165957/txs0108e-the-drive-capability-of-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TPS55288TXU0304TXU0104TXU0204

您好,

我们在 TXS0108E 的应用中发现了一个问题。

在我们的应用中,VCCA=1.8V,VCCB =3.3V。

我们将 A1引脚连接到 FPGA 1.8V 组的 IO、将 B1引脚连接到 TPS55288的 EN 引脚。

 TPS55288的 EN 引脚上有一个1K 下拉电阻器。

在这种情况下,B1引脚上的电压从3.3V 下降到0.9V。

我们想问为什么 TXS0108E 不能驱动 TPS55288的 EN?  

TPS55288 EN 引脚上的电流仅为1mA。

TXS0108E 的输出电流最大为50mA。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值所描述的不是器件的特性、而是您的电路不得尝试超过的限值。

    µA 输出电流可在第6.5节中 VOH 规格的测试条件中找到;其值为−20 μ A。 (TXS 是无源 kΩ;输出高电压仅由内部4k Ω 上拉电阻产生。)

    您需要不同的电平转换器。 尝试使用 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,我了解 TXS0108的驱动能力。

    但我们发现了另一个问题:

    TXS0108电平转换器之后的 I2C 接口可以与 M24512通信,但无法与 PCA9655E 通信。

    原因是什么?  

    e2e.ti.com/.../PCA9655E_2D00_D.PDFe2e.ti.com/.../M24512_2D00_RMN6TP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个完全不同的问题。 请创建一个新线程、展示原理图、准确描述"无法通信"的含义、如果可能、显示 μ I²C 信号的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将创建一个新的线程来提出这个问题。

    谢谢。