This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:需要替代器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G08, SN74LVC2G08, SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1166031/sn74lvc1g11-alternate-part-required

器件型号:SN74LVC1G11
主题中讨论的其他器件:SN74AUP2G08SN74LVC2G08

你(们)好

我们在设计中使用的是 SN74LVC1G11DRYR。 请为此建议一个等效的替代部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRY 封装中没有更换件。 您为什么需要替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prermalatha、

    如果1G11中有几个其他封装选项可供您选择(即您已经在进行电路板旋转)。1G11 (3个输入和)不像 SN74LVC2G08或 SN74AUP2G08 (双路2输入和)等其他选项那样常用。 如果您的设计可以处理额外的2个空格引脚、这两个引脚将具有更多可用的替代选项、并且可以通过将1Y 连接到2B (相邻引脚)轻松实现相同的功能、然后您的3个输入将是1A、1B 和2A、输出为2Y。

    如果您只需要在现有设计的 DRY 封装中找到 SN74LVC1G11的供应、我建议您联系当地的 TI 销售办事处、与他们合作处理您的项目/数量/时间线的交货周期。