This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:需要替代器件

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1166032/txs0102-alternate-part-required

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: LSF0102

你(们)好

我们在设计中使用 TXS0102DQER。 请为相同的备选器件建议一个等效的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DQE 封装中没有替代产品。 您为什么需要替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Premalatha、

    LSF0102还采用 DQE 封装、支持推挽和开漏应用。 请注意、该器件没有 TXS0102等内部上拉电阻器、因此用户可能需要外部上拉电阻器。 然而、自动双向电平转换器通常用于具有信息流入和流出每个通道的自动双向信号。 如果您的应用没有这种情况、请参阅方向控制/固定方向电平转换器、例如 TXU0x02和 AXC2T45。  

    为了向您提供更准确的建议、需要更多信息。 翻译过程中使用的接口是什么? 您的应用需要哪些电压偏移/数据速率?  

    此致、

    插孔