This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:上电前存在信号

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1165982/txs0104e-q1-signal-present-before-power-up

器件型号:TXS0104E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0104E

尊敬的专家:

在客户系统中、他们在引脚 B1、B2上的信号在 VCCB、VCCA 电源出现前10s 出现。

它们可以在存在实际 VCCB 电压之前看到 VCCB 引脚上的电压上升。 我认为这来自 VCCB 和 B1、B2之间的内部上拉电阻、对吧?

是否有任何方法可以从硅侧避免这种情况?

通过这种方式长期运行时、是否存在损坏 TXS0104E 的风险?