This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:未使用的输入悬空

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1165215/sn74lv165a-unused-input-floating

器件型号:SN74LV165A

您好!

 SN74LV165A 数据表提到未使用的输入应该被拉高或拉低。 如果其中一个未使用的输入误保持悬空、那么会出现什么问题? 是否可以将其悬空以避免电路板旋转?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很可能会增加功耗;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    但可能会发生任何情况;未使用的输入可能会影响器件的不相关部分、例如 在本示例中、逆变器的运行方式类似于缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

     施密特触发输入是否有任何差异?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悬空施密特触发输入不会引起振荡、但仍具有较大的击穿电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个当前具有浮动输入的电路板。 您有相关数据吗? 我们正在尝试确定是否需要重新旋转电路板。 我听说有些竞争对手的数据表中没有这份说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV-A 输入的运行方式应与 AHC 输入方式相同:

    不能保证增加的电流不会影响芯片的其他部件。