This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:不适用的设计问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1165714/sn74avc1t45-an-unsuitable-design-question

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

我们使用 SN74AVC1T45DCKR 进行信号电平位移。 但我们发现我们的产品仅为 VCCA 提供 v1.05v、
它不满足数据表中描述的最小工作电压1.2V、但我们的实验可以正常使用引脚3至引脚4功能。

我们想知道 VCCA 不足是否会导致悬空情况和意外触发引脚4变为低电平?
还是引脚4始终保持高电平(我们的产品具有用于引脚4的外部上拉电阻3V3、用于引脚3的上拉电阻1.05V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.2V 时、不保证正常运行。

    只需改用 SN74AXC1T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们将对其进行更改。 根据数据表、如果 Vcca 侧不起作用、引脚4似乎是 Hi-Z、但我不确定。 引脚4功能是关断机器。 因此、我需要对运输的机器进行风险评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当任何电源关闭时、I/O 均为高阻抗、但仅保证电压小于0.5V

    在实践中、低于限值的0.15V 电源电压可能会起作用(存在考虑温度影响和制造变化的安全因素)。 但不能保证。

    如果您测量设备停止工作的实际阈值、则可以进行更好的评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JH、

    如果 VCCA 不足(<0.15V)、则器件将进入 VCC 隔离、从而将 I/O 置于高阻抗状态。 这是 AVC1T45和 AXC1T45的附加功能。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我使用外部电源来调节 Vcca、并将引脚3接地。 测试结果是当 Vcca 降至0.60-0.55v 时、引脚4将变为高电平。 它显示该 IC 具有良好的容差、因此我们绝不会收到任何失败的反馈。 (可通过工程师审阅数据表找到)