This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G06:高阻抗泄漏

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1166189/sn74aup2g06-hi-z-leakage

器件型号:SN74AUP2G06
主题中讨论的其他器件:TMUX1121
  • 我正在考虑将该器件用作0V/Hi-Z 开关、以将同相运算放大器电阻器连接到0V (大于单位增益)或连接到 Hi-Z (大于单位增益)。   
  • 电源将是1.5V 电池、开漏输出将通过1-2MEG 电阻连接到~1V。
  • 该器件是否可以在这样的应用中工作?  如果是、在高阻态条件下的漏极泄漏是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阻抗 µA 与 Ioff 相同、即在最坏的情况下为0.6 μ A。

    根据您的电阻值、低泄漏电流比低导通电阻更重要;请考虑为此而设计的模拟开关、例如 TMUX1121/2/3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我希望它能为您效-高阻态下的等效电阻(最坏情况)将为1.67 Mohm,所以只需确保您的电阻器比这小几个数量级,以确保接近单位增益。 例如、使用10k 作为反馈电阻器将提供0.994的最坏情况"单位增益"。 在1k 反馈的情况下、该值增加到0.9994。

    当然、在"典型"运行(25C、标称过程)中、电阻会高得多、您不必担心(通常泄漏更像是10nA)。

    另请注意、该器件在导通时具有非零电阻-通常在~100欧姆范围内、因此您需要在选择电阻时考虑这一点。 您可以使用数据表提供的电气特性中的 V_OL / I_OL 来计算它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息和良好的建议(模拟开关)。  我将检查是否有任何模拟开关适合可用的少量 PCB 空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、感谢您提供有用的信息、分析以及25°C 时的典型泄漏电流。  这部分和方法可能仍足以满足我的要求。