This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16245A:DIR 和 OE 线路可耐受5V 电压吗?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1166497/sn74lvch16245a-are-the-dir-and-oe-lines-5v-tolerant

器件型号:SN74LVCH16245A

大家好、

我在  PCB 中设计一组 SN74LVCH16245ADLR 用作5V <-> 3.3V 电平转换器、但如果我可以使用5V 信号控制某些 DIR 和 OE 引脚、而不是使用3.3V 信号严格控制它们、则可能会简化某些逻辑。

有人能帮我确认 DIR 和 OE 引脚是否也可耐受5V 电压、就像 I/O 线路一样? 我已经搜索了数据表和我可以想到的所有在线渠道、但在任何地方都找不到确认信息。

提前感谢!