This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G17:SN74AUP3G17 (施密特触发缓冲器)输出上升/下降时间

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G17, SN74AUP1G125, SN74AUP1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1160748/sn74aup3g17-sn74aup3g17-schmitt-trigger-buffer-output-rise-fall-time

器件型号:SN74AUP3G17
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G125SN74AUP1G32

尊敬的 Sirs:

关于 SN74AUP3G17 (施密特触发缓冲器)输出上升/下降时间的说明。

SN74AUP3G17 (施密特触发缓冲器) VCC 为3V。  

请向我们提供 SN74AUP3G17 (施密特触发缓冲器)输出上升/下降时间(最大值)。

 SN74AUP3G17 (施密特触发缓冲器)

VCC = 3V (3.3V±0.3V),tpd (最大值)= 7.7ns。  

输出上升/下降时间(最大值)值不超过7.7ns。

正确吗?

请勾选以尽快回复我们。

此致

非常感谢。

文森特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少?

    2.正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的先生:

    关于具有 过冲/下冲问题的 SN74AUP3G17 (施密特触发缓冲器)输出上升/下降波形的说明。

    实际测量值。

     SN74AUP3G17 (施密特触发缓冲器)的输出具有过冲/下冲。 (请参阅随附的文件)

    哪个方法 可以改善过冲/下冲?

    它是否可以改善 过冲/下冲。 要添加 串联阻尼电阻或 RC 电路(对于 RC 延迟时间 ,使上升/下降时间更慢)?  

    2.请向我们提供建议值。

    * 建议阻尼电阻器范围。

    * RC 电路:推荐 电阻器和电容器值范围。

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    此致。

    文森特

    输出上升:

     Output Rise

    输出下降:

    Output Fall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.要去除测量伪影,请使用较短的示波器接地夹,或使用更好的接地弹簧,如下所示:

    3.3V AUP 输出的典型阻抗约为55 Ω。 源端接电阻器应增加总阻抗、以匹配布线的特性阻抗。 该电阻器 Ω Ω Ω 小于50k Ω;请尝试33k Ω 或22k Ω。 (AUP 输出相当弱、不需要太多阻抗匹配;我怀疑这主要是测量问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们使用较短的示波器接地线夹。

     SN74AUPXG17 (施密特触发缓冲器)的输出波形优于以前。

    但上升波形仍然具有过冲。  上升波形是否正常?

    请向我们推荐改进建议。

    非常感谢。

    此致、

    文森特

    上升

    Rise

    下降

    Fall

    使用较短的示波器接地夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪;上升沿和下降沿应该相似。

    有关建议、请参阅我的第一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您的输出在一个示波器脉冲中驱动到低于地面、但在另一个示波器脉冲中直接保持在地面:

    尽管这很小、但它可能表示您的电路中存在一些接地漂移。

    如果仅在上升沿与振铃相结合、我就会相信您可能没有足够的旁路电容-您的电源可能具有较大的环路电感、而接地连接则具有较小的环路。

    是否在正电源引脚附近放置0.1uF 的电容旁路了器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否在正电源引脚附近放置0.1uF 的电容旁路了器件?

    -->我们没有将0.1uF 放置在正电源 VCC 引脚附近。  

    我们将放置它并重新测试。

    非常感谢。

    最好的雷克兹

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    SN74AUP3G17 (施密特触发缓冲器)具有3个通道的输入。

    输入(II)的电流 为0.5uA。

     3个通道的输入总电流 :3个通道* 0.5uA = 1.5uA。 它是正确的。

    请勾选以尽快回复。

    非常感谢。

    此致。

    文森特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的;CMOS 输入具有极高的阻抗。 (在最 µA 的温度下、0.5 μ A 是最坏的情况;典型输入电流要小几个数量级。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    上一个问题:TI 已回答。

    SN74AUP3G17 (施密特触发缓冲器) VCC = 3V (3.3V±0.3V)、tpd (最大值)= 7.7ns。  

    输出上升/下降时间(最大值)值不超过7.7ns。

    TI 回复:正确。

    目前、只需再次确认其他 AUP 系列 IC SN74AUP1G125和 SN74AUP1G32。

    SN74AUP1G125 (具有三态输出的单路总线缓冲门):

    VCC = 3V (3.3V±0.3V),tpd (最大值)= 7ns。  输出上升/下降时间(最大值)值不超过7ns。

    正确吗?

    2.SN74AUP1G32 (单路双输入正或门):

    VCC = 3V (3.3V±0.3V),tpd (最大值)= 7.8ns。  输出上升/下降时间(最大值)值不超过7.8ns。

    正确吗?

    请 尽快回复上述两项。

    非常感谢。

    此致

    文森特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    SN74AUPXG17 (施密特触发缓冲器)的输出连接到 SN74AUP1G125的输入(具有三态输出的单路总线缓冲器闸)

    绝对最大额定值: SN74AUP1G125 (具有三态输出的单路总线缓冲门)的输入电压(VI)(最大值)为4.6V

     SN74AUPXG17 (施密特触发缓冲器)的输出波形具有过冲。

    SN74AUPXG17的输出波形最大电压电平为4.06V < 4.6V。

    它不会导致 SN74AUP1G125 (具有三态输出的单路总线缓冲器闸)损坏。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    此致

    文森特

     SN74AUPXG17 (施密特触发缓冲器)的输出波形具有过冲。:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确;输出上升/下降时间始终短于传播延迟。

    4.06V 的过冲是可以的。 (同样、这看起来像是测量伪影。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    输出上升/下降时间为10%~ 90%。 正确吗?

    请勾选以尽快回复我们。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、10%至90%是测量上升/下降时间的常用方法。