This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:LSF0204D SI 模型

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, LSF0204, LSF0108, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1167015/lsf0204d-lsf0204d-si-model

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件:LSF0101LSF0204LSF0108LSF0102

大家好、团队成员

我们是否有用于仿真的 DML 模型(或 IBIS 模型)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0204具有 HSpice 模型。 LSF0101/LSF0102/LSF0108具有一个 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 LSF 系列器件具有无源架构、因此使用 IBIS 模型 来确定信号完整性可能会有问题。 另一种选择是使用 EVM 复制设置。

    但是、LSF0108 ibis 模型可用于帮助模拟 LSF0204、因为它们具有相似的通道架构、但两个器件的偏置电路略有不同。

    谢谢、

    插孔