This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:在 V>Vcca 时使用 AXC1T45

Guru**** 2382360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1167002/sn74axc1t45-using-axc1t45-when-vi-vcca

器件型号:SN74AXC1T45

您好、先生、

 我的客户希望使用 SN74AXC1T45、因为 Vcca 为1.8V、VIH 可能为1.8V 或3.3V。 使用 SN74AXC1T45作为客户设计是否存在任何问题? 如果没有、是否有适合客户应用的器件? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    是的。当大于 VCCA 时、该器件支持电压输入(VI)。 请记住建议的工作条件。

    有关更多信息、请参阅此常见问题解答。

    谢谢、

    插孔