请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC373A 您好、数据表中的温度额定值存在一些混淆。 第5页的表7.3显示 SN74xxx 的工作温度已更改为-40C 至125C、但第1页的封装选项附录显示工作温度为-40C 至85C。 哪一项是正确的?
相关器件: SN74LVC373APWR 和 SN74LVC373ARGYR
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、数据表中的温度额定值存在一些混淆。 第5页的表7.3显示 SN74xxx 的工作温度已更改为-40C 至125C、但第1页的封装选项附录显示工作温度为-40C 至85C。 哪一项是正确的?
相关器件: SN74LVC373APWR 和 SN74LVC373ARGYR
谢谢。