This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC373A:SN74LVC373APWR 和 SN74LVC373ARGYR 的额定温度

Guru**** 1256870 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC373A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1166647/sn74lvc373a-temp-rating-for-sn74lvc373apwr-and-sn74lvc373argyr

器件型号:SN74LVC373A

您好、数据表中的温度额定值存在一些混淆。 第5页的表7.3显示 SN74xxx 的工作温度已更改为-40C 至125C、但第1页的封装选项附录显示工作温度为-40C 至85C。 哪一项是正确的?

相关器件:  SN74LVC373APWR 和 SN74LVC373ARGYR

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    感谢您提请我们注意这种不一致之处。 2014年、对于所有封装、SN74LVC373A 的温度都扩展到了+125C、但数据表似乎没有完全更新以包含新规格。 现在、我将研究修复此错误的正确过程。

    数据表中的规格值适用于85°C。 以下表格是应 添加到更新后的数据表中的内容:

    电气特性

    时序要求

    开关特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的澄清。 我假设 TI 最终将为该数据表更正发布 PCN (产品变更通知)。 我是对的吗?

    此致、

    Radek Jerabek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、

    是的、更新数据表后、将发送一个有关更改的信息 PCN。

    这不是一个特别快的过程、所以我在这里发布了数据。 我希望数据表在明年第一季度的某个时候会更新。