This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G125:SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)输出异常问题。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G125, SN74AUP1G32, SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1166302/sn74aup1g125-sn74aup1g125-buffer-3-state-output-abnormal-issue

器件型号:SN74AUP1G125
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G32SN74AUP1G97

尊敬的先生:

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)输出异常问题。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输入(OE\)为低电平。

(1)上升:

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的 Δv (A)上升时间不超过 Δt μ V/μ s 输入转换率最大值(200ns/V)。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输出(Y)上升时间短于传播延迟。

(2)坠落:

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的 Δv (A)下降时间不超过 Δt μ V/μ s 输入转换率最大值(200ns/V)。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输出(Y)下降时间短于传播延迟。

 

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输入(A)保持高电平。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输入(OE\)从高电平变为低电平。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的 Δv (OE\)不超过 Δt μ V/μ s 输入转换率最大值(200ns/V)。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输出(Y)(缓冲器引脚4)上升时间短于传播延迟。

 

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输入(A)保持高电平。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输入(OE\)从低电平变为高电平。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的 Δv (OE\)不超过 Δt μ V/μ s 输入转换率最大值(200ns/V)。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输出(Y)(缓冲器引脚4)下降时间长于传播延迟。

下降时间是微秒(us)级、非常长。

SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输出(Y)(缓冲器引脚4)下降时间为何如此长?

这是正常的吗?

请勾选以尽快回复。

非常感谢。

此致

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出被禁用时、它不会被驱动至任何电压、也就是说、它是悬空的。 在这种情况下、您不得尝试测量电压。 (请参阅[常见问题解答]逻辑输出类型(推挽、开漏、三态)之间有何差异?)

    如果您希望即使在禁用输出时也具有已知电压、则必须添加上拉或下拉电阻器、上升/下降时间由该电阻器的值决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当输出被禁用时、它不会被驱动至任何电压、也就是说、它是悬空的。 在这种情况下、您不得尝试测量电压。 (请参阅[常见问题解答]逻辑输出类型(推挽、开漏、三态)之间有何差异?)

    --> SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输入(OE\)从低电平变为高电平。(输出被禁用)

    SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)的输出(Y)(缓冲器引脚4)下降时间长于传播延迟。

    这是正常的吗?

    如果您希望即使在禁用输出时也具有已知电压、则必须添加上拉或下拉电阻器、上升/下降时间由该电阻器的值决定。

    -->请向我们提供下拉电阻器范围。

    SN74AUP1G125的 Δv (Y)(缓冲器引脚4)(缓冲器3状态)下降时间超过 Δt μ s /μ s 输入转换率最大值(200ns/V)。

    如何 Δv 它以满足 Δt μ V/μ s 输入转换率最大值(200ns/V)?

     SN74AUP1G125的输出(Y)(缓冲器引脚4)(缓冲器3状态)连接到或门(SN74AUP1G32)的输入。

    无法使用原理图的连接?  有问题吗?

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.下拉电阻器和电路板上的任何电容构成一个低通滤波器。 因此、电阻器的值取决于电路板。

    3.如果您希望缩短下降时间,请不要禁用输出,而是将输出驱动为低电平。 这是与门、具有一个反相输入、可通过 SN74AUP1G97 (已经具有施密特触发输入)实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果您需要更短的下降时间、请勿禁用输出、而是将输出驱动为低电平。 这是与门、具有一个反相输入、可通过 SN74AUP1G97 (已经具有施密特触发输入)实现。

    它意味着:

    使用 SN74AUP1G97 (已经有施密特触发输入)代替 SN74AUP1G125 (缓冲器3状态)。

    正确吗?

     

    SN74AUP1G97 (已经有施密特触发输入)一直有效。(不能禁用它)。

    SN74AUP1G97的输出(Y)下降时间不超过 tpd 8.8ns (传播延迟)。

    SN74AUP1G97的输出(Y)连接到或门(SN74AUP1G32)的输入。

    SN74AUP1G97的 Δv (Y)下降时间可满足或门(SN74AUP1G32)的 Δt μ V/μ s 输入转换率最大值(200ns/V)。

    正确吗?

    [ SN74AUP1G97 (已经有施密特触发输入)

    VCC = 3V (3.3V±0.3V),tpd (最大值)= 8.8ns。  

    输出上升/下降时间。(最大值)值不超过8.8ns。]

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对所有问题都回答"是"。