This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G240:更高的工作温度

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1167198/sn74aup2g240-higher-operating-temperature

器件型号:SN74AUP2G240
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G240

您是否可以建议将 SN74AUP2G240DQER 的工作温度降至-40至105以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X2SON 封装中没有替代产品。

    如果电源电压至少为1.8V、则最接近的器件将是 SN74LVC2G240