This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:电平转换器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXB0104, TXB0106, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168282/lsf0204-level-translator

器件型号:LSF0204
Thread 中讨论的其他器件: TXB0104TXB0106TXB0304

大家好、  

您能为以下查询提供帮助吗?

是否可以采用 LSF0204进行从1.8V QSPI 到3.3V QSPI 的电平转换? 我在数据表中看到了应用实现、它看起来是可行的。 您可以确认吗?

CPU 的 QSPI 为1.8V、闪存的 QSPI 为3.3V。 应使用哪种电平转换芯片?  CPU QSPI 为66MHz? LSF0204可以工作、还是可以使用 TXB0104或 TXB0106?

期待您的回应。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、  

    LSF0204将正常工作、但与其他电平转换器相比、它需要额外的偏置要求。 为了支持66MHz 操作、您还需要将物理器件尽可能靠近高压器 件放置、以减小任何寄生电容。 此外、您需要相当强的上拉电阻器来保持 RC 恒定的小值、但请注意、该电流将灌入您的驱动器(输入侧)。  

    我还建议查看 TXB0304;它支持 在66MHz 操作中进行1.8V 至3.3V 电平转换。 尽可能减少外部负载条件、例如 PCB 布线长度和其他寄生电容、以帮助满足数据表中的要求:  

    谢谢、
    插孔