This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125DSFR 封装类型问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168138/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125dsfr-package-type-issue

器件型号:SN74LVC1G125

您好、支持团队

我们知道 DSF 称为 SON 或 X2SON、数据表中是否有任何注释?

如果可能、请向我们提供 SN74LVC1G125DSFR 合适的数据表。

封装材料信息显示 DSF 为(SON)

封装轮廓显示 DSF 为(X2SON)

谢谢你。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    X2SON 是一个子系列的儿子、似乎有些混淆。 这是正确的数据表、请参阅图以了解您需要的任何测量结果。

    我将在网页上了解为何它只是标记了 SON 而不是 X2SON。

    此致、

    Owen