This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B:整个温度范围内的输入逻辑电平?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168193/cd4043b-input-logic-level-over-complete-temperature-range

器件型号:CD4043B

团队、

整个温度范围内、CD4043BD (W)或 CD4044BD (W)是否可以在 Vdd=3.3V 且输入电平高达~3.3V (高)的情况下安全运行?

用例:
电源电压为 Vdd = 3.3V
我们的逻辑电平为0V (低)和3.3V (高)。
根据数据表第1页、3.3V 电源电压处于"建议运行"范围内。
但高电平-数据表第2页上的输入电平随输入电压而变化、在 Vdd=5V 时、额定电压最高仅为3.5V

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3V… 整个封装温度范围内可保证18V 的电压范围。

    VIH 规格是 VDD 的70%。 但如果没有3.3V 电源的明确规格、您只能假设 VIH 低于3.3V。在任何情况下、3.3V 信号都可以工作。

    CD4000系列针对高电压进行了优化。 如果可能、请从低压逻辑系列中选择器件。