This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:内部 ESD 配置

Guru**** 2977050 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40106B, SN74AHC14, SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168134/cd40106b-internal-esd-configuration

器件型号:CD40106B
主题中讨论的其他器件: SN74AHC14、 SN74LV14A

您好!

当 CD40106B 的 VCC 从5V 偏置电源上断开时、但输入引脚仍以特定占空比和5V 电平验证 PWM 信号。 我们发现 VCC 上有一个泄漏电压、它大约为3.6V、并使器件激活。 它是正常行为

输入引脚到 VCC 的泄漏是否由 ESD 结构引起?

器件内部的 ESD 结构如何?

是否有与此引脚对引脚相同的新器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CD4000器件具有从输入到 VCC 的钳位二极管。 绝对最大额定值禁止电压高于 VCC + 0.5V;大于10mA 的二极管电流可能会损坏器件。

    AHC 和 LV-A 系列运行电压为5V、具有可过压输入。 CD40106B 使用标准逆变器引脚;您可以将其替换为 SN74AHC14/SN74LV14A。