This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 VS TXS0102

Guru**** 2546410 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168043/lsf0102-lsf0102-vs-txs0102

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102

大家好、

LSF0102和 TXS0102之间的区别是什么? 它们是否可以相互替换? 谢谢。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个都是使用 N 沟道 MOSFET 的无源开关。

    但是、LSF 仅包含三个 MOSFET、需要外部上拉电阻器和外部栅极偏置电路。 TXS 集成了这些器件、具有上升沿加速器和断电功能。 它们不是引脚对引脚兼容的。