This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:这是否具有钳位二极管?

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1167993/sn74lvc1g08-does-this-has-clamping-diode

器件型号:SN74LVC1G08

您好、专家、

我们有关于 SN74LVC1G08DCKR 的设计问题需要您的帮助来检查 R&D

每个引脚是否存在 IC 钳位二极管? 尤其是引脚4输出引脚。 如果未通电以测量引脚4和引脚1电压、将显示什么值?

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果绝对最大额定值允许电压高于 VCC (+ X)、则引脚没有连接到 VCC 的钳位二极管。

    LVC 输入始终具有高阻抗。 只有在禁用或断电时、LVC1G 输出才具有高阻抗。