This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC266:设计帮助

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1167966/sn74hc266-design-help

器件型号:SN74HC266

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 SN74HC266。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我有一个我想在数字电子教室中使用的芯片-产品编号 SN74HC266N。 但是、我无法获得任何输出来工作。

我正在尝试使芯片 SN74HC266N 正常工作、但无论输入如何、似乎都无法获得任何真正的输出。

当我向引脚1和2施加5V 电压时、没有电压输出。 如果对引脚1+2施加0V 电压、情况相同。

我查看输出的引脚3。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc266.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1667393697561&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fgeneral%252Fdocs%252Fsuppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Fsn74hc266

我只是在做一个简单的逻辑电路、所以我要构建的原理图只是一个 XNOR 门。

第1页、输入和输出以及引脚、然后第22页、了解引脚1恰好位于气泡下方、以及5V 和0V 的位置。

我想让该芯片正常工作、以免在下一个项目中出现非 IC 和 XOR IC。

正确的引脚具有 VCC 和 GND。 我已经测试了电源和输入电压。 所有电压(输入和电源)为5V。 电流为18mA。 我的课程中有几个逻辑 IC 芯片、这一个是唯一不符合规格的芯片。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent