This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT32:最大外壳温度

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/773762/sn74act32-max-case-temparature

器件型号:SN74ACT32

早上好

  我们在一个设计中使用了以下组件、我们注意到 μ ít 被放置在热点中。

请  告诉我们组件的最大外壳温度

SN74ACT32PWR

非常感谢

贝拉特雷切

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bellatreche、

    我们不会将最大外壳温度指定为最大结温(150 C)。 热点是否接近该温度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    感谢您的支持。

    我们的测试部门采用环境温度。 外壳温度。 我们大约比最大 Ta 高3°C:85°C、

    因此、我们正在寻找此组件的实际外壳温度、只是考虑到我们处于特殊范围内。

    此致

    贝拉特雷切
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bellareche、

    如果环境温度比最高环境温度高3°C、则器件的工作温度超出环境温度规格。 没有特定的外壳温度规格。 我认为您的问题更多是结温规格。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册:

    另请查看此常见问题解答:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    感谢您提供的文档,感谢您的澄清,我们的模块在温度室中进行了60°C 的测试,我们测量了不同组件(外壳温度预发布)和环境温度上的温度。 60°C SN74ACT32的外壳温度为88°C。
    我的问题是:当外壳温度为88°C 时,名称度的结点是怎样的,因此我们需要 θ JC。
    在数据表中、我们将功率耗散降额、70°C 时的结温为608mW。 大约为150°C、借助 Theta JC、我们可以计算最大外壳温度。 这正是我们所需要的。

    非常感谢

    Abdel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdel、

    我很乐意为您提供这些数据。 让我提交一份热性能数据请求。 可能需要长达1到2周的时间才能恢复该数据、但一旦收到该数据、我就会将其发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    好的,太多了

    Abdel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdel、

    很抱歉耽误你的时间、但下面是你需要的热性能信息:

    Theta JC - 53.3 C/W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    非常感谢您的支持。

    Abdel