This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:最高频率

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776752/sn74avc4t774-maximum-frequency

器件型号:SN74AVC4T774

尊敬的团队:

此器件可支持的最大频率(Hz)是多少?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    如特性部分所述、此器件在1.8至3.3V 转换时支持的最大频率为380Mbps。

    请分享此器件的应用程序使用情况、IO 转换级别以及其他信息(如果可能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreays:

    但是您知道如何传输 Mbps<=>Hz 吗?
    客户希望将其用于25MHz。 但我们不确定 Mbps 和 Hz 之间的关系是什么。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    1Hz = 2bps。

    因此、25MHz 是50Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:
    我是否可以知道为什么1Hz=2bps?
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您可以参考通用谷歌搜索、以获得全面的解释。
    在数字数据传输方面、方波可以在上升沿传输1位、在下降沿传输另一位、因此可以传输2位。