This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC14-SP

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC14-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/773489/sn54hc14-sp

器件型号:SN54HC14-SP

我们恳请您确认、对于 SN54HC14-SP、自1988年10月以来、相关 QML-V (5962-8409101VCA)器件的处理、技术和铸造没有变化。  您的回答正被用作航天飞行的理由。

工艺、技术和铸造方面的任何变化都定义为:制造商未更改掩模、铸造或生产线、并且所有迄今制造的器件均已进行完全相同的加工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    这将需要进行一些研究来验证这一点。

    我会回覆调查结果。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    只是想让您知道我仍在等待反馈。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    昨天晚上和今天早上、我收到了来自晶圆厂的反馈。
    自从2002年器件移至 SFAB 后、器件处理方面没有重大变化。
    2002年之前、在另一家名为 FFAB 的晶圆制造工厂工作。 因此、旧报告将用于来自不同制造工厂的材料。
    所有三个器件都是如此。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水