This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:IBIS 模型选择

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0101, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/777528/lsf0108-ibis-model-selection

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF0101、 LSF0204

您好!

我将 LSF0108用作1.8V 和3.3V 之间的电平转换、在进行 SI 仿真时、我应该在 IBIS 模型中使用哪种模型? IBIS 为不同的 VCC 指定了不同的模型、但 VCCA 为1.8V、VCCB 为3.3V、因此应使用哪一个? 我是否应该使用一个模型进行1.8V 至3.3V 的转换、使用另一个模型进行3.3V 至1.8V 的转换?

|《世界卫生组织》
|型号 LSF0101_IO_S
|《世界卫生组织》
|
[模型选择器] LSF0101_IO_S
|
LSF0101_IO_50A_S 5伏 Vcc
LSF0101_IO_33_S 3.3伏 Vcc
LSF0101_IO_25_S 2.5伏 Vcc
LSF0101_IO_18_S 1.8伏 Vcc
LSF0101_IO_12A_S 1.2伏 Vcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    对于1.8至3.3V 转换、您必须使用3.3V 模型、将端口配置为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    感谢您的回答。

    该模型将此部件定义为串联开关、因此无法分配输入/输出、请在任何仿真工具中尝试。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    你是对的。 我只能看到 A1端口的输入选项。

    IBIS 模型通常用于逻辑缓冲器、而不是用于类似的无源开关类型器件。

    让我与建模团队联系、并在我有任何更新后通知您。

    您是否要同时检查 LSF0204 SPICE 模型是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    恐怕 LSF0204模型无法用于仿真、因为它与 LSF0108有很大不同。

    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解 Bruce。
    我将随时向您发布有关 LSF0108器件的进度。
    想知道您尝试使用 LSF0108 IBIS 模型进行仿真的主要特性是什么?
    是 tpd、上升/下降时间还是过冲/下冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    请参阅说明、在此 e2e 线程中创建 FET 模型。

    1) 1)放置一个 MOSFET 系列、它将位于左侧、看起来像 CMOS。
    2) 2)选择模型–通过参考设计器(.REF 文件)…分配模型/值
    3) 3)在设计的部件列表中,选择您的组件(例如 U1),在“型号/值”下,转至.IBS,然后查找具有交换机型号的 ibis 文件。
    4) 4)选择后、单击 Assign Model、保存.REF 文件并关闭此窗口。
    5) 5)您随后可以双击该框、或选择并转至模型-按零部件分配模型/值。
    6) 6)在此菜单中、选择用于连接的引脚。 它应该根据模型选择匹配的引脚。
    7) 7)连接到发送器设备和接收器、您可以进行仿真。

    我在这里附上了 LSF0108模型供您参考。

    e2e.ti.com/.../lsf0108.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    请仔细阅读我的问题、我没有问题分配模型、但不知道应该为我的应用分配哪个模型!

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    请使用我在上述答复中所附的模型。