This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC1G57:SN74LVC1G75的 SPICE 模型

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC1G57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776731/tina-spice-sn74lvc1g57-spice-model-for-sn74lvc1g75

器件型号:SN74LVC1G57
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、先生、

我的客户想知道 TI 是否有适用于 SN74LVC1G75的 SPICE 模型?

我知道我们有 IBIS 模型、但客户的仿真工具无法运行它。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    IBIS 模型有什么问题? 使用的软件是否与 IBIS 模型文件不兼容、或者特定的 IBIS 模型在软件中打开时出现问题? 您还可以直接联系 webench 论坛、了解 IBIS 模型兼容性问题。

    我参考了下面的 SPICE 模型库:
    webench.ti.com/.../
    我找不到适用于 SN74LVC1g57器件的任何 SPICE 模型。 由于这是可配置的器件、因此使用了什么功能? 我们可能有该函数的 Spice 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我能够使用产品文件夹中的 IBIS 模型代码来形成模型并在其上运行 sims。 我对此没有任何疑问、因此在这里回答 Shreyas 关于该软件的问题将提供更多见解。

    正如他所说的、由于它是一个可配置的逻辑器件、因此我们没有确切的 SPICE 模型。 但是、如果您共享他们的配置、我们可能能够提供一个模型来模拟该函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户希望使用 TINA 与 SN74LVC1G75一起运行、您能教我如何使 IBIS 模型在 TINA 上运行吗?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    这也可能是 IBIS 建模团队更合适的问题、但我相信您无法使用 TINA 来仿真 IBIS 模型。 为此、您需要一个 SPICE 模型。 再说一次、如果我们知道他们想要在什么配置中使用该器件、这可能是我们可以提供的。