This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:CD4060B

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/774588/cd4060b-cd4060b

器件型号:CD4060B

你(们)好

下面提到了晶体的2种工作模式、即基频和泛音

 

1:在泛音模式(第3次泛音)和基频模式下都需要应用手册或与其相关的数据。

2:需要了解此配置对振荡器(时钟输入)频率的影响。

3:选择和计算反馈电阻器和负载电容值的方法。

4:需要知道为 R 和 C 考虑的最大值和最小值

5:需要了解这两种配置的优缺点。

 

 如果已进行过音模式计算、则会更有用。

我们要求它使用正确的计算进行分析。

请提供与我的查询相关的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、
    明天回到办公室时、我可以对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已获得有关我的查询的任何信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    CD4060对于泛音晶体来说太慢了! CD4060的数据表也不建议使用此类过音振荡器。 CD4060的指定最大时钟频率为12MHz。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai、Siddharth 不能早点回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Kai、
    所以、
    需要了解应使用的配置。
    根据我们的理论、应该更喜欢基本配置。
    但是、如果我在过音配置模式下使用2.4576MHz 的晶体、会产生什么影响?
    如果您可以使用任何计算或应用手册参考进行显示、将会非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siddarth、

    对于 CD4060、始终必须使用基本模式!

    此外、您可以购买的每一个2.4576MHz 晶体都是一个基本晶体。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    您能否提供有关过音模式和基本模式的应用手册、其中包括计算 w.r.t 电阻器、负载电容等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    这是英特尔的一个很好的应用手册:

    e2e.ti.com/.../iap155.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    我不建议使用泛音晶体。 这是复杂而繁琐的。 一点都不有趣! 我只会使用基本晶体或现成的晶体振荡器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Kai、

    但我只需要了解电阻 R 和负载电容 C.L 的选择及其计算结果、它们之间的相互关联就可以了。
    我需要泛音模式计算应用手册、解释其优缺点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我会去晶体制造商看看他的建议。 以下是一个有趣的应用手册:

    e2e.ti.com/.../tech_2D00_notes.pdf

    或者、您也可以在网上搜索"皮尔斯振荡器"和"泛音模式"。

    Kai