This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:SN74LVC1G175热阻

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/777450/sn74lvc1g175-sn74lvc1g175-thermal-resistance

器件型号:SN74LVC1G175

您能告诉我 DBV-6引脚 和 DCK-6引脚的结至外壳热阻吗?

我想知道这些热仿真值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MUA-SAN:
    我将提交这两个器件的热性能申请;我们应该在~2周内发布结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muta-San、

    我们很幸运!

    SN74LVC1G175 DCK 和 DBV 封装之前已提交用于热建模、因此我今天有以下值:

    DCK 封装:

    DBV 封装:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys
    感谢您的快速支持。
    我理解 juntio 对外壳的抵抗。

    数据表第5页显示了 DBV 封装的以下值
    www.tij.co.jp/.../sn74lvc1g175.pdf
    Junctio 至环境电阻 DBV 165°C/W。
    哪一个是 corrent?

    此致、
    MUTA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MUA-SAN:
    之前的数据表值是使用一种不太精确的方法计算的、并被我们用来提供上述值的新计算方法所取代。

    事实是、对于逻辑、您不应接近器件的热限值、因此任何一个值都不会对您的设计产生影响。 更准确的值是我在上面提供的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢您的评论。 我明白了。