This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:电气特性(温度特性)

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/774921/cd4046b-electrical-characteristics-temperature-characteristics

器件型号:CD4046B

你(们)好

根据数据表(图电气特性)、温度-频率稳定性如下所示。

我的问题如下...、

什么是条件? (例如:振荡频率)

2.数据表中所示数字表示的温度范围是多少?

此致、

绪方贞子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogata-san、您好!
    这是频率稳定性、即告诉您频率以百分比表示的偏离范围为每摄氏度。

    温度范围是器件的工作温度范围、-55C 至+125C。

    例如、如果您在25C 下的工作频率为10MHz、则在10V 下的工作频率可高达每摄氏度0.04%的漂移。

    在50°C 时、我们预计最大频率误差为.04 *(50 - 25)= 1%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys Maier 先生
    谢谢。 我很抱歉作答。
    我了解温度范围(-55C 至+125C)。 谢谢!!

    其他问题

    我进行了研究温度-频率稳定性的实验。
    振荡频率约为100kHz。 VDD 分别为10V 和15V。 频率偏移。

    这些结果...,VDD = 10V,对应数据表上的数字。 (℃℃为0.06%/μ s、数据表上的数字为0.07%/μ s)。
    但 VDD = 15V、与数据表上的数字不符。 (℃℃为0.12 %/μ s、数据表上的数字为0.03%/μ s)。

    我认为数据表上的温度-频率稳定性是不同的频率范围,VDD 分别= 10V 和15V。
    您知道吗???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的稳定性数值仅指示 CD4046B 与其他电路组件隔离时的性能。 在实际环境中很难对其进行测试、因为计时组件(R 和 C)也会受到会影响测试结果的较大温度变化的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys Maier 先生

    感谢您的消息。

    当然。

    CD4046B 的输出检查(温度-频率稳定性)时的条件(温度、频率)是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此表指示它是针对"典型"值-即室温。

    由于所讨论的规格是针对温度变化的、因此您可以安全地假设它在-55C 至+125C 的额定工作温度范围内