This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108

Guru**** 2926970 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776790/txs0108

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

e2e.ti.com/.../TXS0108_2D00_Problem.pdfDear

我们使用具有板载 TXS0108电平转换器的 FPGA 评估板、用于 IO 端口。 两个 IO 位用于通过 ULN2803A 集电极开路驱动器打开一个直流风扇。 (请参阅原理图)

症状是在 FPGA 输出端设置逻辑一时、应将其从 TXS0108的 A 侧发送 到 B 侧。 但 B 侧输出卡在 APP 上。 0.9V 且风扇未启动。  

我们可以通过在 B 侧向 VCC3V3添加10k 上拉电阻器来解决此问题。 但我们不理解为什么需要该电阻器、因为 TXS0108内部有上拉电阻器。

从 TXS 输出到 ULN 输入的 PCB 走线长度大约为2"。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herbert、

    您是否具有此处所述问题的范围?
    TXS 不能驱动任何负载/风扇等、因为它们是无源开关。
    您可以考虑使用 SN74AXC8T245等器件、该器件在3.3V 时每通道可驱动12mA 的电流。
    在此处了解 TXS:
    www.ti.com/.../scea044.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herbert、

    我现在将关闭该主题帖、如果您有任何进一步的更新、您可以回复此主题帖、它将自动打开该主题帖以通知我。