This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:无法获取输出信号

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776996/txb0106-unable-to-get-output-signal

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774

您好!

我有一个需要1.8V SPI 和数字信号的应用 IC

我的 MCU 可在3.3V 电压下工作

我使用 TXB0106将3.3V 转换为1.8V、但根据数据表 VCCA < VCCB、因此我调换了 TXB0106连接

我的 MCU 信号进入 B 侧,输出来自 A 侧。

我已将 OE 引脚直接连接至 VCCA、但无法在 A 侧接收任何信号

我需要一些帮助来解决这个问题

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    请发送原理图和信号范围。 是否没有信号(无触发)或信号是否未达到1.8V 的最终状态? 在这里、我看不到您的描述有什么问题。
    信号数据速率和输出负载是多少。 您如何在示波器上测量它以及探头上的负载?
    您使用的是全部6个通道还是仅使用6个通道中的4个? 我知道、SPI 接口有4个信号、您可以考虑使用 SN74AVC4T774、该器件的驱动强度大于弱缓冲 TXB0106器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我正在执行以下操作-

    1.我尚未将应用 IC 连接到输出侧

    2.我正在使用10M Ω/12pF 200MHz 10X 示波器探头

    3.我将此探头直接连接到输出侧,没有任何负载

    然后连接了1k 欧姆的负载、尝试在该负载上看到数字信号、但示波器上仍然没有显示

    我的 SPI 是3线-时钟、SDIO、片选、时钟将在1MHz 至10MHz 之间运行

    其他数字信号只是200us 的脉冲

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya、

    好的、谢谢。 如果未连接任何负载、我将具有预期的输出。 TXB 器件的1KOhm 负载太大、无法驱动。
    请在您拥有输入和输出范围后发送。