This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A:最大额定输出电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC157A, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776934/sn74lvc157a-maximum-output-rating

器件型号:SN74LVC157A
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

大家好

如果我们问 SN74LVC157A、您会介意吗?
数据表中有"最大输出额定值 VCC+0.5V"的描述。
"这个0.5V"是指输出和 VCC 之间的保护二极管吗?
该二极管的最大电流是多少?

作为此问题的背景、我们的客户希望按以下条件使用此器件。
-Vcc=2.5V
-有3.3V 的上拉电阻
->在这种情况下,输出大于绝对最大额定值。 因此、我们要确认"VCC+0.5V"是否是由保护二极管引起的。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San、

    您的理解是正确的。
    请参阅以下常见问题解答、了解如何将大于 VIH 的电压应用于器件:
    e2e.ti.com/.../723607

    客户是否正在进行翻译? 如果是、我们在 SN74AXC1T45等转换产品系列中为这些产品提供了解决方案? 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao San

    非常感谢您的支持。

    该二极管的最大电流是多少?
    ->根据您的信息,最大输出钳位为50mA,对吧? 因此、 如果客户使用 5mA 电流的器件、器件不会损坏、对吧?

    客户是否正在进行翻译? 如果是、我们在 SN74AXC1T45等转换产品系列中为这些产品提供了解决 方案? 请告诉我。
    ->好的,我们将确认它。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、

    输出钳位电流读数应为+/-50mA、以指示正钳位二极管。 我们必须对其进行更新。
    我不建议在设计时使用绝对最大额定值。 建议的工作条件表明、输出电压最大值为 Vcc、并且一旦电压被拉至大于 Vcc+0.5V、就会超出绝对最大额定值。 我们只能说、在限制电流的情况下、器件不太可能损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San

    非常感谢您的帮助。

    好的、我们明白了!

    此致、

    大田松本