This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:在没有上拉电阻器的情况下用于3.3V LVCMOS 至5V TTL 转换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/777385/lsf0108-usage-without-pull-up-resitors-for-3-3v-lvcmos-to-5v-ttl-translation

器件型号:LSF0108

您好!

我目前正在进行一项设计、需要将5V TTL 接口连接到 FPGA 的3.3V 输出。 因为它的尺寸很小、所以我将考虑使用 LSF0108。
我的接口必须在几 MHz (高达大约10)的频率下双向工作。 由于电路板面积受到严格限制、并且5V 侧为 TTL (我只需要2.4V 作为逻辑高电平)、因此我想根本不使用任何上拉电阻器。

我是否正确理解了 LSF 的输出侧跟随输入侧上升至大约 VA?

我想知道以下假设是否正确。

VB on Bn ->~VA on an (根据您的数据表、这是在没有任何上拉电阻器的情况下允许的)

VA on an ->~VA on BN (我找不到任何相关信息。) 使用情况、就好像它是一个 CB3T 一样)

当 Vb = 5V 且 VA = 3.3V 时

谢谢

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、欢迎参加论坛!

    我已要求我们的翻译专家与您联系。

    此外、您可能还想查看此视频系列、其中详细介绍了 LSF 系列转换器的工作原理:

    了解 LSF 系列双向多电压电平转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    您可以在两侧都没有上拉电阻器的情况下使用它、并且不会进行任何转换。
    输出将约为3.3V。 它将随着电阻负载的增加(泄漏)而降低。
    您更喜欢这种配置吗?

    如果您有疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    这正是我需要知道的。 由于两侧都有三态驱动器、且距离很小、我想我将使用此配置。