This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电平转换器:如何从正脉冲生成负电压脉冲。

Guru**** 2997810 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776767/level-shifter-how-can-we-generate-a-negative-voltage-pulses-from-positive-pulses

主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

您好!

我使用的是 EVM430-FR6043板、我将输出设置为正 脉冲。 但无法使用该板生成负脉冲。 因此、我想设计一个外设电路 、将正脉冲和负脉冲作为输出、以帮助驱动我的超声波传感器。

我找到了 Maxim Integration 解决方案。 MAX913 ( MAX913数据表 )芯片与我需要的芯片相似。 TI 是否有类似的电平转换器 IC?

重构

Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadhav、

    您从 Maxim 中选择的部件是双路比较器,而不是电压电平转换器。 如果您需要比较器、可以在比较器论坛中发布新问题。  最简单的方法是选择任何比较器器件型号,并在发布新帖子时使用该编号--我们的系统将自动将帖子发送给正确的人。

    如果您希望我帮助解决您的问题、我需要了解有关您的系统的更多信息。 您对要求的描述非常模糊:

    "我想设计一个外设电路 以 正负脉冲作为输出。"

    您能更具体吗?

    您需要什么电压?

    波形是什么?

    这是差分信号吗? (听起来可能是这样)

    时序要求是什么?

    负载要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    还可以!

    第1部分:让我详细描述我的需求:

    我可以使用的输出信号是一系列脉冲
    -频率范围为100KHz 至2.5MHz、
    -电压电平0V 至3.3V、
    - 50%占空比、

    第2部分:我的要求、

    -生成0V 至-3.3V 脉冲的电路、与原始信号相差180度。
    更进一步地说明、假设一个6.6Vpp 方波分为2个不同的波形0V 至3.3V 和0V 至-3.3V。

    我还没有负载要求信息。

    此致
    Jadhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jadhav、

    在我看来、您好像在从单端信号生成差分信号。

    这可能最容易通过我在这篇文章中描述的电路实现:

      

    该电路将正输入(0至3.3V)转换为-2V 至+2V 信号。  您可能必须使用此方法使用多个转换级、以避免超过任何绝对最大额定值。