This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4001B-MIL:屏蔽 M38510/05252BCA

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776862/cd4001b-mil-screened-m38510-05252bca

器件型号:CD4001B-MIL

我真的需要 P/N JM38510/05252BCA 或 M38510/05252BCA。 但我只能找到 CD4001BF 所需的库存数量。 这些器件是否可以屏蔽为 M38510/05252BCA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    这可能是可行的、但需要彻底审查装配处理和鉴定步骤。 通过努力拉取材料、设置流程、工艺和测试、可以更高效、更快速地将材料构建为符合正确规格的订单。 此外、可能会进行一些预密封组装目视或机械检查、从而无法完全符合 SMD 版本的要求。

    我确实看到我们的仓库中有700多个单元。 我不确定这些产品是否已提交给其他来源、但可能是可供经销商订购。
    我建议您与您的经销商合作、以检查其他库存供应情况。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、
    您是否说您拥有超过700件 P/N M38510/05252BCA? 这些可以通过分发来实现吗?

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为这是真的。
    我可以与计划者进行确认。
    JM38510/05252BCA 具有700多个。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    目前、TI 有 JM38510/05252BCA 材料库存(需提前出售)。 请与您的 TI 授权经销商合作订购此器件。

    此致、
    涉水