This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16R6AM:频率范围内的功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16R6AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776910/pal16r6am-power-consumption-over-frequency

器件型号:PAL16R6AM

我正在进行产品重新设计、其中 使用了该器件的半功率版本(PAL16R6A-2M)。  

我想使用不过时的 PAL16R6AM 作为替代方案。

您能否提供两个器件的不同频率功耗信息?

最大功耗的条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、
    我搜索了有关电流动态分量的信息。 遗憾的是、我无法找到这些器件的任何特性或信息。
    通常、数字器件具有2个电流分量。 静态 ICC、然后是基于运行频率的动态部分。
    对于静态部分、较快版本的电流是低功耗版本电流的两倍。
    这可以通过 ICC 参数看到。
    高速版本的 ICC 最大值为180mA、标准速度为90mA。
    这部分电流可以与开关一起加倍。

    动态部分可能会类似、但我希望不会翻倍。 这也将在输出上具有负载的一个分量。
    如果应用相同的应用和时钟速率、则总功耗应该可以安全地加倍。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水