This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:VIH 和 VIL 的 Vcc=0.8~1.1V

Guru**** 2589015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776786/sn74aup1g32-what-is-the-vih-and-vil-as-vcc-0-8-1-1v

器件型号:SN74AUP1G32

大家好、

我使用的是 SN74AUP1G32和 VCC=1.05V。

请帮助确认 VIH 和 VIL 的 Vcc=0.8~1.1V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    应用工程师已分配、并将就此问题向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您可以将.65 x VCC 用于1.05V。由于我们不能在该电压下表征、因此我无法完全保证这一点、但 CMOS 阈值通常为.5 X VCC、因此使用.65 x VCC 将为任何过程和温度变化留出一定的裕度。