This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:无电源时的缓冲器输出状态

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74LVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776751/sn74lv1t125-state-of-buffer-output-with-no-power-supply

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45SN74AXC1T45

您好!

输出 Y 的状态是什么

NOE = 0V IE 输出被启用

VCC = 0V

A = X

此致

Viggo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viggo、

    当器件电源为0V 时、Y 将为0。 但是、请注意、该器件不支持 Ioff、因此在此期间不建议使用 Y 上的外部信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas、

    好的、我有一个 CPU TX 引脚通过 SN74LV1T125连接到蓝牙 RX 引脚。

    当蓝牙模块和 SN74LV1T125性能较低时、CPU TX 将不会使蓝牙半线保持活动状态。

    对吧?

    此致

    Viggo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viggo、

    SN74LV1T125不会意外开启蓝牙器件、因为输入可承受过压。
    正常运行期间的电压电平是多少?
    您还可以考虑使用支持 Ioff 局部断电模式的 SN74AXC1T45或 SN74LVC1T45、以确保在 Vcc 断电期间处于高阻态。