This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调节先断后合时间的双路低侧开关

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776913/dual-low-side-switch-with-adjustable-break-before-make-time

主题中讨论的其他器件:DRV103

尊敬的 TI 团队:

我们正在寻找一个开关来控制外部电机继电器的干触点(向上和向下)。 当 MCU 在电机运行时切换方向时、至少有一秒的延迟、这一点很重要、我不想让它只发送给 MCU。 是否有可用于此目的的 IC? 系统电压为24V、MCU 的逻辑电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您与 E2E 联系!

    我们最接近的等效值是用于电机控制的 DRV103。 是否有原因无法从 MCU 使用1秒延迟?

    谢谢、

    黄亚瑟