This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输出泄漏电流

Guru**** 2924750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/775271/sn74lvc1g07-output-leakage-current

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G07

我需要知道该器件的 IOZ 电流?

在高阻态时、输出的最大泄漏电流是多少?  

 您是否有任何具有保证 IOZ 的3.3V 部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了这一点、但有人说该器件尚未特性化。

    e2e.ti.com/.../709470
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    您链接的答案仍然有效。 此外、由于所涉及的成本和器件的使用年限、SN74LVC1G07不太可能重新表征。

    如果您在寻找高阻态下具有较低输出泄漏的3.3V 器件、我建议您使用 SN74AUP1G07。 它在数据表中也没有 IOZ 的特性、但是与 LVC 器件上的10uA 相比、最大泄漏电流仅为0.6uA。

    在正常运行时、我希望实际泄漏电流处于低 nA。

    很遗憾、我不知道这些器件最初创建时为什么没有 IOZ 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  我认为我们需要调查 AUP 部件。  我们的电流源仅为10uA。  如果在 较差的情况下 IOZ 变化高达 uA、则会引入更多误差、这是我们想要的。