This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 记录问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/768104/document-questions

主题中讨论的其他器件:LM5118

无法计算主要文档第35页中的 BBM-DCM 损耗值。  (使用 LM5118的 TI-PMLK 降压/升压实验板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donglun:
    很抱歉、我无法获得您的观点。 您可以分享详细描述吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第35页中有一个表。 BBM-DCM 模式的值无法通过给定的公式计算。 像 Ipkbb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donglun:
    您 需要 了解 Ipkbb、Ivlbb、ILbb 和 ΔIL 之间的关系。 在本例中、Ipkbb=ΔIL Ω。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  但 ΔIL 也没有公式。  它可以在实验中进行测量。  由于下一页中给出的表、因此它具有理论和实验的结果。 如果基本文档未完成、我无法计算该值。  您知道吗、我如何评估整个理论背景。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外、BM-DCM 和 BBM-DCM 在电感器导通中的公式相同。 对于 BBM-DCM 模式、它应该是 Ipkbb 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donglun:
    感谢您的通知。 我认为你是对的~我会与我的同事核实。
    对于基本理论学习来说、材料太多了。 我不清楚你喜欢什么。 您可以访问 TI.com 获取培训材料。 https://training.ti.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、检查后是否有任何结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donglun:
    感谢您的患者等待~对于 BBM-DCM 模式、Ipkbb 应该为。 如需了解更多培训材料、请访问 TI.com。 https://training.ti.com/
    或者、您也可以购买一些有关开关电源的经典书籍以进行理论背景学习。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我花了一些时间在培训材料中找到 BBM-DCM 模式下的 Ipkbb 公式,但找不到它。 您能给我一个公式来计算 Ipkbb 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用 Ipkbb= I (LBB)+B ü ΔIbb /2来替换 I(LBB)=1/2.Ipkbb(Ddmbb+D2dbb),则 Ipkbb 将有两个值,这将导致两个不同的损耗值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donglun:
    Ipkbb=BBBM DCM 下的 Δ Ibb。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Minqiu:

    我可以提出另一个问题吗? 它与实验3有关。 说明如果没有具有动态电流模式功能的直流电子负载、您可以采用[6][7]中讨论的反馈注入技术、通过使用 TI-PMLK 实验板来简化负载瞬态测试
    动态负载仿真器。 然后我转到[6]和[7]、查看这些文章。 但我无法使用 LDO 板对第2部分应用进行相同的实验? 是否有有关应用的更多详细信息?

    此致
    东伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donlun:
    好久不见。 很抱歉、您的问题不在我的雷达范围内。
    您是否可以打开一个标签为 LM5118的新帖子? 我的同事如果对 LM5118更有经验、将会赶上你。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会的。 总之、非常感谢!