This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:TXB0302DQMR

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776433/txb0302-txb0302dqmr

器件型号:TXB0302

您好!

该组件是否包含用于 减少过冲的串联电阻器?

当我使用 其 ibis 模型对器 件进行仿真时、我看到可以通过添加串联电阻器来解决高过冲问题。

如果电阻器是组件的一部分-它不是 ibis 模型的一部分?

如果组件内部没有电阻器-为什么数据表中没有建议添加这样的电阻器?

谢谢

激光雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB kΩ 1k Ω 串联电阻(自动方向感应所需)。

    永远不需要添加更多的阻抗。 您添加了什么电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lidar、

    根据系统设计和电路板性能、通常不会推荐串联电阻器。
    通常、串联电阻有助于抑制过冲/下冲和阻抗匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1k Ω 串联电阻器是否是 ibis 模型的一部分? 或者、我是否需要在模型的输出端添加它?

    我上传了仿真结果

    e2e.ti.com/.../LT_5F00_question_5F00_to_5F00_TI.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    激光雷达、

    1K 系列电阻器包含在器件的 IBIS 模型中。