This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:客户提出的 CD4047问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4047B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/775186/cd4047b-cd4047-questions-from-customer

器件型号:CD4047B

大家好、

我的客户正在使用我们的 CD4047、他们在这里有一些问题、我想从您的一方寻求支持:

CD4047在不稳定自由运行模式下工作、引脚10和引脚13将输出互补脉冲波形、因此如何定义此       互补脉冲波形的死区时间、客户是否可以更改此死区时间?

在计算频率时、了解以下传递电压会令人困惑、希望专家能帮助澄清以下方面:

3.在自由运行模式下用作 PWM 波形,我们是否有软启动功能? 如果是、如何实现软启动功能?

感谢您对这些问题的支持、这将用于新项目、感谢您的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    客户似乎正在尝试将此器件转换为电机或电源的 H 桥控制器。 你将无法做到这一点--这是一个非常简单的器件,它只用于生成脉冲。 我建议查看 TI 广泛的控制器产品组合。 我们很可能会有一个更直接支持它们的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maier、
    感谢您的支持。 应用是低功耗辅助电源、客户只需使用 CD4047B 输出互补 PWM 信号。 所以、您可以帮助检查客户的上述问题、非常感谢!

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CD4047B 没有死区时间控制、它是一个非常简单的振荡器、而不是功率控制器。

    2. V_TR 用作描述单元间差异(过程变化)的简化方法。 转换电压可与同一页上给出的公式一起使用、以确定所有可能变化的波形周期。 只需使用针对 TA 给出的给定最小值/典型值/最大值方程就容易得多:

    典型值:T_A =4.4*R*C
    最小值/最大值:T_A =4.62*R*C

    不是、软启动是电源控制器的一项功能、不是像 CD4047B 这样的简单振荡器。