This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV164A:应用检查

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV164A, SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/774086/sn74lv164a-application-check

器件型号:SN74LV164A
主题中讨论的其他器件: SN74HC595

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能帮助您按如下方式再次确认我们的申请吗?

我们希望 串行转 并行。

原理图:

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成
    我可以验证您具有正确的 SN74LV164A 引脚排列。
    旁路电容器的大小正确(不过、放置位置比尺寸更重要)。
    可以将引脚2和引脚9直接连接到 VCC_3V3_CPU。

    否则、我不知道器件是否被正确使用。 我看不到负载、信号时序、工作电压、电源等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们将使用 LED 的行为模式(串行数据到 并行数据)

    此外、这一个是否可以锁定上一个的状态? 触发后、一起更改状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您需要 SN74HC595。 该器件允许更改寄存器值、同时保持输出恒定、然后您可以使用 RCLK 引脚同时更改所有输出。

    但是,对于大多数应用来说,这并不重要--器件的更改速度比人眼能够看到 LED 快得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    SN74LV164ADR 是否可以锁定先前的状态?

    2.如果要连接2个字符串,如何从第一个字符串连接到第二个数据字符串??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是-只要您不为数据计时、输出就会"锁定"
    不过、如果我理解正确、您希望在输出保持不变的情况下为数据计时、这就是我建议使用具有该功能的其他器件的原因。

    2.要将2个器件串联、请将 QH 连接到 A、将 B 连接到高电平、并将两个 CLK 引脚连接在一起。