This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:此部件是否可耐受3.3V 电压?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776737/sn74alvc244-is-the-part-is-3-3v-tolerant

器件型号:SN74ALVC244

您好!

我想将 Vcc 连接至1.8V 并将输出/输入引脚连接至3.3V 信号、该器件 是否可耐受3.3V−电压?

此致、

伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、伊曼纽尔、欢迎参加论坛!

    下面提供了一个可直接解决您的问题的常见问题解答:

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。