This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT14:这些功能的切换速度有多快? I#39;m 在500kHz 开关电路中出现#39;s 问题。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/768138/sn74act14-how-fast-can-these-things-toggle-i-m-having-s-problems-with-a-500khz-switch-circuit

器件型号:SN74ACT14

我尝试以~500kHz 的频率切换输出。

有一个反馈电阻器可对输入端的电容器进行充电/放电。 根据我使用的插座、或者是否使用跳线确定输出是否正确振荡的天气。

有时、我可以看到它在停止前会振荡几个脉冲。

这些器件的最大频率是多少? 数据表显示了使用信号发生器的1MHz 测试条件(这意味着我将使用一半的反馈输入)、但最大频率是多少?

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    这里有一个有关最大频率的常见问题解答:

    对于 SN74ACT14、我希望它的输出电容在90MHz 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、好的、所以这不是问题。

    这些器件上的增益是否可能不够、或者只是足够高的条形电平来形成一个可稳态振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tony、
    如果我记得对、振荡器所需的增益通常很低、逻辑器件的增益通常在10k 或更高的区域。

    您是否在器件运行时以及器件未运行时拥有示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tony、
    现在、我将关闭该线程。 如果您需要其他帮助或找到了解决方案、我很乐意听取您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、抱歉、我使用另一个项目进行了侧向跟踪。

    增益绝对是问题所在。 当频率设置得太高时、似乎部件开始在迟滞区域内进行调节。 此外、当接近该频率时、电路也变得极其敏感。

    这两个问题都通过菊链式3个反相器得到缓解。

    以下是近似电路:

    这里是仅使用1个逆变器的输出。 这大约是我可以使它振荡的速度。

    这是使用与上述反馈电路以菊花链形式连接的3个逆变器的输出。

    输出是干净的、频率跳升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我正在使用去耦电容器、这样就不会了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、单反相器振荡器输出上的振铃非常大(我认为大约1V)、从而产生更高频率的振荡。 该过冲告诉我、在任何一种情况下、增益都很大。 在10MHz 以下的工作频率下、我预计增益将超过30dB。

    在3个逆变器版本上仍然存在过冲、但似乎有三个级会增加足够的延迟、以防止这些振荡在全部三个级中循环。

    您可以尝试直接阻尼逆变器的输出以限制过冲。 通常、添加一个与逆变器输出串联的25欧姆电阻器就足以减少振铃。

    您能否以更快的时间刻度获得上升沿的示波器截图、可能是100ns/分频? 如果以5us 的规模查看它们、则很难判断实际发生了什么、因为逆变器的响应速度非常快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 对于25欧姆串联电阻器、12k 不会执行与阻尼振荡相同的任务。 您是说在输出引脚上放置25欧姆吗?

    小反馈电容器是否也会停止振铃? 这对我来说是一个更好的选择。

    此外、我在没有二极管路径的情况下尝试了这种方法、并获得了类似的结果、因此这不会造成混乱。

    不幸的是、我拆解了电路。 我可以为您提供更好的明天振荡示波器截图。

    这是我使用500N 时间标度拍摄的另一个示波器截图。

    这是3个串联@Ω 频率> 1MHz 的反相器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新组装了电路、但无法获得相同的结果。 这次它没有那么多跳线、输出更干净。 使它变得混乱的是从试验电路板上移开的电流路径。

    我仍然会得到大约1V 的振铃。 放置阻尼电阻似乎对它没有帮助、可能是因为它仍然在创建一条远离试验电路板的路径。

    这告诉我、该电路非常敏感、在对其进行布局时需要在输出引脚处放置阻尼电阻器。

    我想不到任何其他方法可以防止过冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许与电容器串联的电阻器会降低增益?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出端的 RC 滤波器可用于滤除高频尖峰。 通常只有一个电阻器就足够了--所有跳线都有可能会增加一些我没有考虑到的电感。

    正确的是、振荡器是非常敏感的电路。 我听说过几位教授开玩笑:"如果您想构建振荡器、只需设计一个放大器、如果您需要放大器、您肯定会得到一个振荡器。"