This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC132:SO# 455584 -"抽头"交货件上的引脚(表面棕色到黑色)。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776638/sn74hc132-so-455584---tapped-pins-surface-brown-to-black-brown-on-delivered-parts

器件型号:SN74HC132

您好、我们的客户收到了我们提供的1000件 P/N:SN74HC132N、日期代码为1816、但声称销售线索着色和可焊性:

----  

Sanu 引脚 "抽头"(表面棕色到黑色)。

未提供 IPC-A-610 EN Edition E-2010第5.2.4和5.2.6章或 IPC-T-50中规定的可焊性。

测试条件可焊性:=> 245C 焊接浴=>测试/浸没时间3s=>磁通量互磁通2005 =>根据 J-STD-003第4.2.1.5.2章、焊接烙铁方法的检查也没有带来足够的湿性(最小95%)。IC 不能以这种形式使用。

----

您能否告知零件的变色是否是导致焊接问题的原因? 根据数据表、这些器件对 MSL 不敏感。 在焊接之前、它们是否需要任何特定的预处理?

要了解此问题、还需要哪些其他详细信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    有关此主题的常见问题解答、请访问:

    如果客户在焊接部件时遇到问题、则此问题似乎超出了常见问题解答的范围。 如果是这种情况、我建议通过经销商启动 FA。