This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:有效输入电压范围是否取决于 Vcc?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776588/cd74hc4050-is-the-effective-input-voltage-range-dependent-on-vcc

器件型号:CD74HC4050

你好。

我正在寻找能够将12V 或5V 信号向下转换为3.3V 的 IC。 CD74HC4050是否可行?
如果 Vi 高于 VCC、我很担心是否会出现问题。
(运行条件写为 VI... 0V 至15V。)
有效输入电压范围是否取决于 Vcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加论坛!

    无论选择何种电源、CD74HC4050的输入可耐受高达16V 的信号。

    如果输入电压取决于 Vcc、则您将在数据表中看到如下所示的内容:

    输入电压范围 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.5V 至 Vcc + 0.5V