This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:如果此器件适合从 TTL 电平转换为 CMOS 5V 电平、您是否推荐此器件?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776418/sn74lv1t34-can-you-recommended-if-this-device-suitable-for-convert-from-ttl-level-to-cmos-5v-level

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G125

大家好、团队、

您能否告知建议 将 SN74LV1T34从 TTL 电平转换为 CMOS 5V 电平吗?

此器件 具有 TTL 5V 输入和 CMOS 电平输出。

提前感谢

BR

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SN74LV1T34可以将电压电平从 TTL 转换为5V CMOS。

    SN74AHCT1G125在5V 电压下具有相同的特性、并且价格略低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    是的、可以。
    请告知我们该应用以及是否有可用的方框图/原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、
    这仍然适用于 POC 设计、一旦项目启动、我将建议您返回。
    非常感谢。

    此致、
    Shai